Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
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
Rated voltages for the DF59S and DF59SN will differ depending on the distance between the two connector sets. For example: Voltages running at 250V need to have a least 2.0mm of space between the two parallel connector sets.
TechForumilta saat DigiKeyn teknikoilta ja kokeneilta insinööreiltä nopeat ja tarkat vastaukset kysymyksiisi.
Verkkosivustomme asiakastuesta löydät tietoa tilaamisesta, toimituksesta, toimituksesta jne.
Rekisteröityneet käyttäjät voivat seurata tilauksiaan käyttämällä tilinsä alasvetovalikkoa tai klikkaamalla tästä. *Tilauksen tilan päivittyminen voi kestää 12 tuntia tilauksen tekemisestä.
Käyttäjät voivat aloittaa palautusprosessin palautussivultamme.
Rekisteröityneet käyttäjät voivat tehdä tarjouksia myLists-työkalussa.
Avaa rekisteröintisivu ja syötä tarvittavat tiedot. Saat sähköpostivahvistuksen, kun rekisteröintisi on valmis.