Similarly we can calculate the maximum allowable ESR using the Ohm's Law equation V = IR, assuming zero capacitive voltage drop. Using the same example the maximum allowable ESR is calculated as 1 Ohm.
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
Similarly we can calculate the maximum allowable ESR using the Ohm's Law equation V = IR, assuming zero capacitive voltage drop. Using the same example the maximum allowable ESR is calculated as 1 Ohm.
Kiitos!
Seuraa sähköpostiasi, saat uutisia ja päivityksiä DigiKeyltä.
Syötä sähköpostiosoite
Hyväksy valintaruutu