Kattava opas potentiometreihin

Kirjoittaja Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Potentiometrit, joita kutsutaan usein nimellä ”potikka”, ovat sähkötekniikassa käytettyjä peruskomponentteja. Näillä monipuolisilla komponenteilla on huipputärkeä rooli sähköisten signaalien säätämisessä ja mittaamisessa. Ne tarjoavat dynaamisen rajapinnan virtapiirien ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevan fyysisen maailman välille. Potentiometrejä käytetään monenlaisissa sovelluksissa aina audiojärjestelmistä robotiikkaan. Ne ovat korvaamattoman tärkeitä komponentteja sähkötekniikan alalla.

Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin potentiometreihin ja niiden toimintaperiaatteisiin, rakenteeseen ja sisäiseen toimintaan. Sen jälkeen artikkelissa tutustutaan erilaisiin saatavilla oleviin potentiometreihin, eroihin potentiometrien, reostaattien ja enkooderien välillä sekä tärkeisiin suunnittelutekijöihin ja teknisiin tietoihin.

Potentiometrien perusteet

Potentiometrit ovat vastukseen perustuvia komponentteja, joiden mekaaninen säätömekanismi mahdollistaa resistanssin manuaalisen muuttamisen. Potentiometrien ero resistanssiltaan muuttumattomiin vastuksiin on niiden säädettävyys.

Nämä komponentit toimivat jännitteenjakajina, joilla on kaksi päätarkoitusta: säätää piirin lähtöjännitettä ja mitata tarkasti sähköistä potentiaalia, minkä vuoksi niitä kutsutaan potentiometreiksi. Kun vastuselementillä liikkuvan liukukoskettimen asentoa muutetaan, potentiometrin lähtöjännite muuttuu portaattomasti. On tärkeää huomata, että potentiometrit ovat passiivisia komponentteja, joten niiden toiminta ei vaadi teholähdettä tai lisäpiirejä.

Kaaviossa kiertopotentiometrin tyypillinen sisäinen rakenneKuva 1: Kiertopotentiometrin tyypillinen sisäinen rakenne. (Kuvan lähde: Same Sky)

Kappaleen resistanssi riippuu useista tekijöistä, joista yksi on sen pituus. Kun kaikki muut parametrit pysyvät samoina, kappaleen resistanssi on suoraan verrannollinen sen pituuteen. Näin ollen 20 cm pitkän kappaleen, joka on valmistettu samasta materiaalista kuin 40 cm pitkä kappale ja jolla on sama poikkipinta-ala, resistanssi on puolet pidemmän kappaleen resistanssista. Potentiometreissä hyödynnetään tätä periaatetta säädettävän lähdön tarjoamiseksi.

Potentiometrin säädettävän lähdön mahdollistaa liukukoskettimen lineaarisen asennon tai kiertoasennon muuttaminen suhteessa muuttumattomaan resistiiviseen elementtiin niin, että sähkövirran kulkureitti muuttuu. Syöttöjännite syötetään koko resistiivisen elementin pituudelle, ja lähtöjännite muodostuu kiinteän resistiivisen elementin ja liuku- tai kiertokoskettimen välisen jännitehäviön seurauksena. Resistiivisen elementin suhteen liikkuvalla liukukoskettimella määritetään, kuinka suuri osa syöttöjännitteestä päästetään piiriin.

On hyvä huomioida, että potentiometrejä ei tyypillisesti käytetä sellaisenaan säätämään yli yhden watin tehoa. Tämä rajoitus johtuu siitä, että komponentin täytyy itse johtaa syöttöteho pois, minkä seurauksena syntyy ylimääräistä lämpöä. Sen sijaan potentiometrejä käytetään säätämään muiden komponenttien käyttämiä analogisia signaaleja, joilla vuorostaan ohjataan tehoa. Esimerkkinä tästä on tavallinen valaistuksen himmennin, joka ohjaa potentiometrillä triakkia (TRIAC, Triode for Alternating Current), joka sitten muuttaa valon kirkkautta.

Potentiometrien tyypit

Potentiometreistä on saatavilla kahta päätyyppiä: analoginen ja digitaalinen. Tässä artikkelissa keskitytään lähinnä analogisiin potentiometreihin, jotka hyödyntävät mekaanisia elementtejä lähdön säätämiseen ja ohjaukseen. Analogiset potentiometrit luokitellaan edelleen lineaarisiin potentiometreihin ja kiertopotentiometreihin.

Kiertopotentiometreissa kääntönuppi ja akseli on kytketty liukukoskettimeen. Tämä liukukosketin liikkuu resistiivisellä elementillä, jolloin potentiometrin resistanssi ja näin ollen lähtöarvo muuttuvat. Akselia kääntämällä siis muutetaan resistanssia ja lähtöarvoa. Lisäksi on akselittomia potentiometrejä, joissa liukukoskettimen asentoa muutetaan ulkoisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, jolloin fyysistä akselia ei tarvita. Näitä kutsutaan yleensä trimmeripotentiometreiksi tai trimmereiksi.

Lineaarisissa potentiometreissä käytetään sen sijaan lineaarista eli suoraa liikettä ja niissä liukumekanismi toteuttaa kontaktin resistiivisen elementin kanssa. Tämä lineaarinen liike mahdollistaa resistanssin muuttamisen ja lähdön säädön.

Kuvassa lineaaristen potentiometrien ja kiertopotentiometrien vertailuKuva 2: Lineaaristen potentiometrien ja kiertopotentiometrien vertailu. (Kuvan lähde: Same Sky)

Toisin kuin analogiset potentiometrit, digitaaliset eli elektroniset potentiometrit käyttävät lähdön säätöön digitaalisia signaaleja, mikä poistaa tarpeen mekaaniselle liikkeelle.

Potentiometrit, reostaatit ja enkooderit

Potentiometrien ja reostaattien pääasialliset erot ovat niiden käyttösovelluksissa ja liitosnastojen konfiguraatioissa. Potentiometri on kolmen liitosnavan komponentti, jota käytetään pääasiassa jännitteensäätöön, kun taas reostaatti on virran säätämiseen suunniteltu kahden liitosnavan komponentti. Kannattaa kuitenkin huomata, että potentiometrejä voi käyttää reostaatteina jättämällä yhden liitosnavan kytkemättä.

Reostaatit on suunniteltu erityisesti piirissä kulkevan sähkövirran säätämiseen. Niissä on tyypillisesti kaksi liitosnapaa ja niille on tyypillistä korkea teholuokitus ja lankavastusrakenne. Reostaatteja käytetään yleisesti korkean virtaluokituksen sovelluksissa esimerkiksi lamppuihin ja moottoreihin syötettävän virran säätämiseen. Niissä on heavy-duty-vastuslangasta valmistetut käämit, jotka mahdollistavat resistanssin asteittaisen muutoksen säätämällä liukukoskettimen kohtaa resistiivisellä elementillä. Potentiometreistä poiketen reostaattien toiminnan keskeisin tekninen tieto on niiden teholuokitus, ei resistanssiarvo.

Kuvassa potentiometrin ja reostaatin piirikaaviotKuva 3: Potentiometrin ja reostaatin piirikaaviot. (Kuvan lähde: Same Sky)

Kiertoenkooderit ja potentiometrit voivat kumpikin tunnistaa akselin pyörinnän, mutta ne toimivat eri periaatteilla, niiden kompleksisuus vaihtelee ja ne vaativat erilaiset kytkennät. Seuraavassa käsitellään näiden kahden komponentin eroja:

  1. Toimintaperiaate:
    • Potentiometrit ovat ensisijaisesti analogisia laitteita, mutta digitaalisiakin versioita on olemassa. Niiden toiminta perustuu resistanssin muutokseen akselia kierrettäessä. Akselin asennolla voidaan asettaa haluttu tila tai säätää jännitetasoja.
    • Kiertoenkooderit ovat digitaalisia laitteita, jotka käyttävät binäärilogiikkaa akselin kiertoasennon tai liikkeen koodaamiseksi ja lähettämiseksi digitaalisena signaalina. Niissä käytetään tyypillisesti kapasitiivisia, optisia tai magneettisia tunnistustekniikoita.
  2. Kytkennän kompleksisuus:
    • Potentiometrit mahdollistavat yleensä yksinkertaisemmat asetus- ja kytkentäprosessit. Ne voi integroida piireihin helposti ilman kompleksista signaalinmuokkausta.
    • Kiertoenkooderit ovat digitaalisia laitteita, joten niiden digitaalisen lähtösignaalin käsittelyyn ja tulkintaan tarvitaan lisäpiirejä esimerkiksi signaalinmuokkausta, dekoodausta ja liitäntöjä varten.
  3. Tuloalue ja resoluutio:
    • Potentiometrien analoginen luonne mahdollistaa portaattoman säädön. Ne tarjoavat tasaisen ja jatkuvan arvoalueen ja näin ollen tarkan ohjauksen. Niillä voi myös jakaa jännitteen epälineaarisella tavalla, jolloin voidaan hyödyntää mukautettuja vastekäyriä.
    • Kiertoenkoodereita voi pyörittää jatkuvasti ja ne tarjoavat hyvän vasteen ja loistavan tarkkuuden. Ne tarjoavat tarkat asento- tai liiketiedot digitaalisessa muodossa, mikä mahdollistaa ohjauksen ja vasteen korkealla tarkkuudella. Ne ovat erityisen hyödyllisiä sovelluksissa, joissa tarvitaan tarkkaa moottorin ohjausta tai asennon tarkkuutta.
  4. Sovellusnäkökulmia:
    • Potentiometrejä käytetään yleisesti analogista ohjausta vaativissa sovelluksissa, kuten äänenvoimakkuuden säätö tai kalibrointiprosessien hienosäätö.
    • Kiertoenkooderit ovat suosittuja teollisuudessa, automaatiossa ja robotiikkasovelluksissa, joissa kriittisiä tekijöitä ovat tarkka digitaalinen vaste, korkea tarkkuus ja asennon tarkka tunnistaminen. Ne sopivat hyvin moottorinohjausjärjestelmiin, joissa tarvitaan tarkkaa kulmamittausta.

Potentiometrin säätökäyrä

Potentiometrin säätökäyrällä viitataan siihen, kuinka resistanssi muuttuu säätölaitetta kierrettäessä tai liukukoskettimen liikkuessa vastuspinnalla. Potentiometrien säätökäyriä on kahta päätyyppiä: lineaarinen ja logaritminen (joka tunnetaan myös nimellä äänisäätökäyrä).

Lineaarisen säätökäyrän potentiometreissä akselin asennon ja resistanssin suhde on lineaarinen. Näin ollen kun säätölaite tai liukukosketin on keskiasennossa, säädettävä resistanssi on puolet potentiometrin kokoresistanssista. Lineaarisen säätökäyrän potentiometrit tarjoavat yhdenmukaisen resistanssimuutoksen koko liikealueella.

Logaritmisen säätökäyrän potentiometrit tarjoavat epälineaarisen vasteen, joka muistuttaa ihmisen korvan logaritmista herkkyyttä äänenvoimakkuudelle. Tätä säätökäyrää käytetään usein äänilaitteissa muun muassa äänenvoimakkuuden säätöön, jotta muutos kuulostaa tasapainoisemmalta. Logaritmisella säätökäyrällä kiertoliikkeen alkupuolella pienet muutokset säätävät äänenvoimakkuutta enemmän, kun taas kiertoliikkeen loppupuolella suuremmatkin muutokset aiheuttavat pienemmän muutoksen äänenvoimakkuuteen. Lisäksi saatavilla on käänteisiä logaritmisia potentiometrejä, joita käytetään ensisijaisesti vastapäivään säädettävässä äänensäädössä.

Muita keskeisiä teknisiä tietoja

Seuraavassa on muita keskeisiä parametreja potentiometrin valintaan:

  • Resistanssi: resistiivisen elementin resistanssi liitosnapojen välillä. Esimerkiksi jos potentiometrin nimellisresistanssi on 2 kilo-ohmia (kΩ), sen vastuspinnan resistanssi vastaa kiinteää vastusta nimellisarvolla 2 kΩ.
  • Teholuokitus: maksimiteholuokitus ilmaisee suurimman tehon, jonka potentiometri kestää ilman ylikuumenemista tai vikaantumista.
  • Resoluutio: potentiometrin resistanssin inkrementaalisten muutosten tarkkuus. Tämä esitetään yleensä prosentteina kokonaisresistanssista, ja se edustaa pienintä havaittavissa olevaa resistanssin muutosta per liukukoskettimen vähittäinen siirtymä vastuspinnalla.
  • Kohina: potentiometrin sisäisten osien liikkeen aikana syntyvä sähköinen kohina. Tämä kohina voi häiritä halutun signaalin tarkkuutta tai aiheuttaa ei-toivottuja artefakteja.
  • Lämpötilakerroin: ilmaisee, kuinka potentiometrin resistanssi voi muuttua käyttölämpötilan muuttuessa. Matalamman lämpötilakertoimen potentiometrit tarjoavat vakaammat resistanssiarvot laajemmalla lämpötila-alueella. Tämä mahdollistaa yllätyksettömän suorituskyvyn erilaisissa lämpöolosuhteissa.
  • Mekaaninen käyttöikä: potentiometrin odotettu käyttöikä sen mukaan, kuinka monta käyttösykliä se säilyttää spesifikaation mukaisen suorituskyvyn.

Yhteenveto

Potentiometrit tarjoavat monenlaisia hyötyjä, kuten yksinkertainen rakenne, edullisuus, laaja resistanssialue, helppokäyttöisyys ja hyväksi todistettu teknologia. Ne ovat luotettavia laitteita jännitteen säätöön ja mittaukseen sekä lineaarisen liikkeen tai kiertoliikkeen mittaamiseen elektroniikka- ja sähköjärjestelmissä. On kuitenkin tärkeää huomioida niiden rajoitteet, kuten rajallinen kaistanleveys, virtaluokitus, mekaaninen kuluminen ja mahdollinen sähköinen kohina.

Niiden laajamittainen käyttö kertoo kuitenkin niiden luotettavuudesta ja soveltumisesta mitä erilaisimpiin vaatimuksiin. Same Sky tarjoaa kattavan valikoiman kiertopotentiometrejä ja trimmeripotentiometrejä erilaisten projektien tarpeisiin.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Tietoja kirjoittajasta

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.