New Product Discoveries - PUI Audio's Exciter and Pimoroni's micro:bit Development Board

Today on New Product Discoveries I have an Exciter from PUI Audio and the micro:bit educational development board from Pimoroni.

PUI Audio has traditionally been known for their speaker products. Today, we are presenting a product called an Exciter (ASX08808-TP-R). Similar to a speaker, an Exciter is a voice coil that is made to be mounted on a hard surface. The inherent dynamic quality of the surface in which the Exciter is mounted is what affects the emitted frequency color. The advantage of an Exciter over a traditional speaker is that sound is emitted in a planar fashion. This means the emitted sound waves are more easily picked up without having to be directly in front of the Exciter.

Another product I would like to discuss is the micro:bit educational board from Pimoroni. Pimoroni is well known for their offering of educational tools and kits – the micro:bit is no different. The micro:bit prototyping kit comes with all the required accessories to get you creating micro:bit projects with ease. The micro:bit is programmed through a graphical form which lends itself to teaching children microprocessor programming. There are a few different micro:bit kits available, and the board alone can be purchased as well – all on digikey.com.

Thank you for listening!

Tietoja kirjoittajasta

Image of Randy Restle

Randall Restlellä on yli 40 vuoden kokemus elektroniikkakomponenttiteollisuudessa.  Hän on nyt puoliksi eläkkeellä, aikaisemmin hän toimi DigiKey Electronicsin sovellussuunnittelun varatoimitusjohtajana. Hänellä on kokemusta kyvykkäistä sovellusinsinööreistä, teknikoista ja johtohenkilöistä muodostuvien tiimien johtamisesta originaalien ja ainutlaatuisten huipputeknisten tuotteiden kehittämisessä.

Hänen henkilökohtaisiin harrastuksiinsa kuuluvat digitaalinen signaalinkäsittely, ohjelmoitavan logiikan toteutus, liikeohjauksen parantaminen sekä ohjelmistosuunnittelu.  Hänellä on patentteja useilta teollisuudenaloilta ja hän toimii IEEE-järjestössä vanhempana jäsenenä.  Randall on suorittanut Cincinnatin yliopistossa BSEE-, MS- ja MBA-tutkinnot.

More posts by Randall Restle
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum